从下面列表中,观看您可能错过的本系列研讨会,了解有助于您在下一个设计项目中实现安全性的技巧、信息和工具等。
第一场研讨会将与大家分享最新的RISC-V安全技术,就如何开发安全应用提出多个实用建议,特别是对缺少存储器管理单元(MMU)的物联网(IoT)设备的安全建议。
回看研讨会
当前,通过云服务实现的各类应用和业务发展迅猛,从而产生了大量的云服务连接。这意味着您的IP正面临着来自黑客、造假者和竞争对手的更大、更广泛的威胁。我们将探讨这些潜在的威胁,以及如何运用软硬件结合的解决方案来防范这些威胁。
利用我们的Trust&GO平台,可快速简便地为您的IoT设计实现安全身份验证。我们将向您展示如何使用该平台简化使用ATECC608A安全器件实现网络身份验证的整个过程。
MultiZone™ 安全性是 RISC-V 的首个 Linux® 安全之地。MultiZone 演示将展示如何保护混合关键系统的确定性行为,其中 Linux 和实时系统在同一PolarFire®器件中。对于需要在不受信任的平台上进行可信工作负荷的安全关键型应用, MultiZone 安全性为多个安全区提供了由软件定义的硬件强制隔离,将数据、程序和外设完全隔离开。与传统厚重的管理者解决方案相比,MultiZone安全性是完全独立的。它呈现了一个极其有限的攻击面(<2 KB) ,可以进行正式验证,无需对现有软件做任何更改。借助MultiZone PolarFire版,可在几分钟内配置好开源软件、第三方二进制文件和有代码,实现前所未有的安全性。
TrustFLEX安全元件是一款预配置的器件,可以采用 Microchip 的安全服务。它不仅节省成本,还减小风险,防止密钥暴露于软件或第三方。我们将在此次研讨会上了解 TrustFLEX 默认提供的各种身份验证用例,并向您讲解如何通过Microsoft Azure IoT Hub实现设备与云端的安全身份验证。
安全引导可防止rootkit和bootkit对预引导固件环境的攻击。此次研讨会将探讨如何保护通过外部SPI闪存引导的系统,以扩展信任根。
从生产到部署再到现场升级,安全引导始终保护着您的微处理器(MPU)解决方案。安全引导是维持硬件信任根的核心,它确保产品在整个生命周期的完整性。通过此次在线研讨会,您将了解在Microchip MPU上实现安全引导是如此简单!
您的系统是通过SPI闪存引导的?在引导过程中和固件升级期间,您是如何保护您的系统免遭不测的?您的系统如何检测受损的闪存文件并从中恢复?欢迎出席我们的在线研讨会,共同探讨有关平台固件安全弹性的NIST 800-193指南。
在此次在线研讨会上,Microchip 技术专家将介绍 Microchip 适用于CryptoAuthentication™系列的可信平台中的安全元件如何协助小型单片机的安全引导,如何保护OTA的公钥,以及如何加强对固件的IP保护;还将演示如何通过可信平台设计套件用预配置的ATECC608A TrustFLEX来实现这一切。
随着车内网络在规模和复杂性方面的不断发展,越来越多的节点会连接到CAN FD网络,这也给黑客增加了潜在的攻击面。在此次在线研讨会上,我们将分享如何为未来汽车提升其安全基石的技巧和技术。
您是否期望保护您的收益、品牌或知识产权?那就参加此次在线研讨会,了解Microchip适用于CryptoAuthentication®系列的可信平台中的安全元件如何助您实现配件和外设的身份验证。我们将利用预配置的ATECC608A TrustFlex安全元件带您展示如何运用可信平台设计套件软件工具轻松实现安全身份验证。
PolarFire SoC FPGA提供现成的安全引导。通过此次在线研讨会,您将了解如何利用这些器件的安全非易失性存储器实施您自己的安全引导方法。我们以物理反克隆功能技术保护这一内置存储器。