Academic Exchange Corner Home Page
 Academic Exchange
Academic Partners
Become an Academic Partner
View Current Partners
Join the Microchip Community
icon
icon
icon
icon
Featured Video
Icon

PIC book List

 

书名

作者

ISBN

出版日期

定价

封面

简介

级别*

PICmicro® MCU产品

1

电动机的DSC控制——微芯公司dsPIC应用

王晓明

978-7-81124-501-1

2009.04

56.00元

电动机的数字控制为工业控制中一项最重要的内容。世界上各大处理器制造商都努力打造出具有各自特点的专用处理器,来满足电动机数字控制市场的要求。本书介 绍微芯公司最新推出的专用于电动机控制的dsPIC,注重讲述这种dsPIC对常用的直流电动机、交流异步电动机、交流永磁同步电动机、步进电动机、无刷 直流电动机和开关磁阻电动机的控制方法和编程方法。书中给出了大量的编程实例,全部经过调试验证,并给出了非常详细的注释,使读者很容易看懂和掌握。所附 光盘包含书中全部汇编程序代码以及微芯公司的dsPIC器件和开发工具手册、电动控制方案资料。

高级

dsPIC30F6010

2

PIC单片机C程序设计与实践(翻译版)

[日]后闲哲也

978-7-81077-919-7

2008.07

39.00元

本书是一本PIC系列单片机C语言开发应用的入门级指导丛书,以美国Microchip(微芯)公司的中级产品PIC16F87X单片机为例,选用CSS 公司的C语言编译器,重点介绍集成开发环境、C语言的开发应用基础和C语言的开发应用实例等内容,并给出了相应的应用程序。使用PIC16F系列单片机的 C语言初级和中高级用户可以在本书中了解到C语言编译器的特性和细节;在应用中遇到的一些问题,也可以从书中找到解决的办法。本书内容通俗易懂,实用性强,可供学习PIC单片机C语言开发的有关技术人员和爱好者以及高等院校相关专业的师生阅读参考。  

入门级,中级

PIC16F87X

3

PIC单片机原理与接口技术

彭树生

978-7-121-06134-9

2008.04

26.00元

本书以美国Microchip公司的PIC16F87X系列单片机为主线,详细介绍其基本结构、工作原理及端口的扩展技术。全书共分8章,内容包括:PIC16F87X系列单片机的基本结构、寄存器及存储器模块、模块功能、指令系统及汇编程序设计、端口功能扩展、定时器/计数器及CCP的应用技术、A/D转换和D/A转换的扩展技术、LED/LCD显示的扩展技术及键盘的扩展技术等。内容系统全面,每章配有思考题。
本书内容丰富而实用,通俗易懂,书中列举并分析了大量的应用实例,可作为高校相关专业专科、本科或研究生的教材或参考书,也可作为科研和生产技术人员的培训用书或参考用书。

入门、中级

PIC16F87X

4

PIC单片机与ZigBee无线网络实战

李文仲

978-7-81124-247-8

2007.12

39.00元

本书从PIC单片机的基础讲起,逐步展开ZigBee无线网络技术的相关知识,最后通过大量的实验,让读者实际体验如何具体使用ZigBee无线技术进行实际产品的开发设计。作者希望以动手实践为主轴,让读者在不断的实验中,循序渐进地完成PIC 单片机和ZigBee无线技术的有机结合,像开发简单单片机系统一样,完成复杂ZigBee无线产品和技术的开发。本书适合广大从事单片机、无线应用、自动控制、工业控制、无线传感等的工程技术人员作为学习、参考用书,也可作为高等院校的计算机、电子、自动化、无线课程的教学参考书。

中级、高级

PIC18F4620

5

PIC单片机实践与系统设计

彭树生

978-7-121-04912-5

2007.11

28.00元

本书是与《PIC单片机原理与接口技术》配套的实践教材,是在原《PIC单片机实验教程》部分内容的基础上,根据多年教学经验和科研中积累的成功案例,以工程应用为主线,经认真改编和完善而成的。主要目的是使学习者更快融入具体的工程应用中,激发或提升其参与实践的兴趣,享受成功的快乐。
本书以美国Microchip公司的PIC16F87x系列单片机为主控制器,详细介绍每个实验与系统的设计原理和方法,以及相关的基础知识。内容包括:步进电动机驱动与控制技术、数字函数发生器原理、LED与LCD显示原理与驱动电路、数字电压表原理、A/D与D/A转换原理、I2C总线原理、数字电位器原理、电子式电能表原理、USB接口技术、CMOS图像传感器原理等。本书内容丰富,通俗易懂,实用性强,每一个实例都来自成功的工程案例,程序都已调试成功,可以直接录入运行。
本书可作为高等学校电类各专业本科或研究生的教材或参考书,也可作为科研和工程技术人员的培训用书。

中级、高级

PIC16F87X

6

dsPIC通用数字信号控制器原理及应用——基于dsPIC30F系列 (含光盘)

刘和平

978-7-81077-816-9

2007.07

49.00元

本书主要介绍微芯公司dsPIC30F系列通用数字信号控制器的基本原理和工程应用方面的知识。书中除介绍通用数字信号控制器的结构、工作原理和基本使用 方法外,还介绍了大量应用例程及编程有关的知识,几乎涉及dsPIC30F系列数字信号控制器的几乎所有功能模块的编程应用,给出了典型应用实例的电路原 理图和汇编源程序、C语言源程序清单,并将这些程序放在书中所附光盘中。本书是一本很好的掌握数字信号控制器应用设计和工程开发编程入门与提高的参考书, 适用于开发者和初学者;也可作为大学本科学生或研究生数字信号控制器原理及应用课程或嵌入式系统课程的教材使用。

高级

dsPIC30F

7

PIC系列单片机程序设计与开发应用

陈新建

978-7-81124-004-7

2007.05

46.00元

本书系统介绍PIC系列单片机、汇编和C语言编程方法以及项目开发应用过程,以应用实验和具体项目开发的方式全面阐述应用程序的编制过程。首先介绍了 PIC系列单片机的分类、硬件结构、引脚定义和指令系统,以C18,PICC(包括PICC18)编译器语法和应用为重点并通过应用实验方式详细地说明了 C语言编译器的使用;然后阐述PIC10F,PIC12F系列单片机编程以及PIC16F,PIC18F系列单片机中断、内核和外围模块编程并给出了相应 的应用实验程序;最后以开发氮控仪表的硬件电路和相应软件为重点,具体说明项目的开发应用方法。本书提供的实验电路和编程实例简洁、实用、易懂,读者可在工程实践中直接引用和扩展使用。本书所有源程序均在作者制作的实验板上调试通过,源程序见本书所附光盘。本书通俗易懂,有非常强的实用性,以培养读者实际动手编程和开发应用能力,可供PIC单片机爱好者、高等院校相关专业师生以及从事PIC单片机项目开发制作的工程技术人员阅读和参考。

中级

PIC16、PIC18

8

dsPIC30F电机与电源系列数字信号控制器原理与应用

何礼高

978-7-81077-817-6

2007.04

56.00元

本书详细介绍了dsPIC30F电机与电源系列数字信号控制器(DSC)的结构原理及开发应用。全书共分26章,从各功能模块原理的详述到开发环境的使 用,从应用项目的举例到器件外围设备编程的介绍,全面、系统地叙述了Microchip公司的dsPIC30F电机控制与电源变换系列数字信号控制器的原 理与应用。本书可作为大学本科高年级学生和研究生“数字信号处理器原理与应用”课程的选用教材,同时也是一本工程技术人员迅速掌握dsPIC30F系列DSC、进行有关电机控制和电源变换的数字控制技术开发的实用参考书。

高级

dsPIC30F

9

PIC单片机实用教程——基础篇(第2版)

李学海

978-7-81077-929-6

2007.02

29.50元

本书以介绍PIC16F87X型号单片机为主,并适当兼顾PIC全系列,共分9章,内容包括:基本概念、PIC16F877硬件概况、指令系统、汇编程序 设计、集成开发环境、在线调试工具、定时器、中断逻辑以及应用系统性能优化。突出特点:通俗易懂、可读性强、系统全面、学练结合、学用并重、实例丰富、习 题齐全、教者轻松、学者有趣。本书是作者在“2000年微芯技术精英年会”上应Microchip(微芯)公司和北京航空航天大学出版社之邀,为该公司在我国开展的“大学计 划”撰写的教学用书、培训教材和自学读本。同时,它也广泛地适用于初步具备电子技术和计算机基础知识的电子、电信、计算机、电气、电力、电器、机电等涉电 专业的在校学生、教师、单片机爱好者、电子爱好者、电子产品开发者、电器维修人员、工程技术人员阅读。

入门级

PIC16F877

10

PIC单片机实用教程——提高篇(第2版)

李学海

978-7-81077-961-6

2007.02

35.00元

本书以介绍PIC16F877型号单片机为主,并且适当简介PIC单片机的个性及共性。全书共分10章,内容包括:并口复合功能、定时器TMR1、定时器 TMR2、捕捉/比较/脉宽调制CCP、模/数转换器ADC、异步串口UART、同步串口SPI、同步串口I2C、EEPROM和Flash存储器及 IAP技术、人机界面器件和接口技术等。本书是作者在“2000年微芯技术精英会”上应Microchip公司和出版者之邀,为该公司在我国开展的“大学计划”撰写的教学用书、培训教材和自学读本。同时,它也广泛地适用于初步具备数字电路技术基础和计算机基础知识的广大在校学生、教师、单片机爱好者、电子制作爱好者、电器维修人员、电子产品开发设计者、工程技术人员阅读。

入门级

PIC16F877

11

单片机C语言编译器及其应用——基于PIC18F系列

刘和平

978-7-81077-886-2

2007.01

32.00元

在单片机的开发应用中采用C语言编程是一个趋势,它可以保证项目开发的继承性并提供便于项目组多成员开发的环境。虽然各种单片机都有自己的C语言环境,但 其大同小异。本书介绍PIC18F系列单片机的C语言及其编译器的使用方法,以及在使用C语言时可能遇到的某些特殊问题,并给出了相应的应用程序。使用 PIC18F系列单片机的C语言初级和中高级用户可以在本书中了解到C语言编译器的特性和细节;在应用中遇到的一些问题,也可以从书中找到解决的办法。本书是单片机C语言开发者的一本很好的参考书,也可作为大学本科生单片机原理及应用课程的参考书。

中级

PIC18F

12

PIC单片机原理及应用(第3版)

李荣正 刘启中 陈学军

978-7-81077-927-3

2006.10

29.50元

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是《PIC单片机系列教程》的理论教材。以美国Microchip公司的PIC16F877单片机为主线, 详细介绍其基本组成、工作原理及其应用技术。全书共分12章,内容包括PIC系列单片机的基本结构、存储器模块、集成开发环境和在线仿真、指令系统、 I/O端口、定时器、中断处理、A/D转换、串行通信模式和系统功能等。本书内容丰富,通俗易懂,实用性强,列举并分析了大量应用实例,可作为高等工科院校相关专业的本科教材,也可供从事单片机开发应用的工程技术人员参考。

入门级

PIC16F877

13

嵌入式系统中的模拟设计

[美] Bonnie Baker 著 李喻奎 译

978-7-81077-862-5

2006.08

32.00元

本书为那些希望掌握基本模拟知识的数字工程师而写,内容包括A/D转换器、D/A转换器、运放、滤波器以及模拟和数字系统集成设计。本书共分为13章。作 者采用工程师喜欢的谈话、交流方式,第1章从分析数字和模拟设计的鸿沟开始,阐述两者之间的联系;第2~7章中详细介绍了SAR和ΣΔ A/D转换器、运 放的基本知识,并结合实际应用讲解如何选择合适的A/D转换器、运放以及线性系统中运放电路的设计和SPICE仿真;第8~12章介绍模拟和数字电路协调 工作所关注的噪声、电源和地分割、PCB布局的技巧和策略以及选择合适的工具进行电路调试,在理论介绍时,结合真实模拟设计实例,让数字工程师对这些模拟 工具有真实的感受,并进而去思考模拟,以及如何利用它来解决电路问题;第13章总结全书的内容,并以模拟/数字混合电路板设计为例,让工程师体会到模拟技 术最本质的“艺术”。本书特别适合那些从事信息家电、工业控制和机电控制系统等模拟/数字混合系统设计的数字工程师、学生、教师及应用工程人员。本书是一本有用的参考资料,既可以帮助读者完成数字系统中的模拟设计,也可以作为掌握许多模拟电子方面重要内容的指导手册。

中级、高级

模拟产品

14

dsPIC数字信号控制器C程序开发及应用

梁海浪

978-7-81077-772-6

2006.06

36.00元

主要介绍dsPIC30F系列数字信号控制器的接口电路设计和编程方法等实用技术。书中介绍了大量的应用例程和与编程相关的知识,几乎涉及到 dsPIC30F系列数字信号控制器所有功能模块的编程应用,并给出典型应用实例的电路原理图和源程序清单,所有程序均在实验板上调试通过。本书含光盘1 张,内含书中各章节源程序。本书适合于从事嵌入式开发的技术人员阅读,可作为dsPIC30F系列数字信号控制器开发者和初学者设计与编程的自学参考书,也可作为高等院校相关专业研究生和高年级本科生学习有关数字信号控制器原理及应用的参考书。

中级、高级

dsPIC30F

15

PIC单片机初级教程

李荣正 陈学军

978-7-81077-830-7

2006.03

22.00元

本书以美国Microchip公司的PIC16F877单片机为主线,详细介绍其基本结构、工作原理及应用技术。全书共分9章,内容包括:PIC系列单片 机的基本结构、存储器模块、集成开发环境和在线仿真、PIC指令系统及应用、I/O端口、同步串行通信、定时器、中断处理和A/D转换等。本书内容丰富而实用,通俗易懂,列举并分析了大量的应用实例,可作为高职高专院校的教材,也可供从事单片机开发的工程技术人员参考。

入门级

PIC16F877

16

PIC单片机开发应用与实验工具制作

陈新建

978-7-81077-709-2

2006.02

25.00元

本书为PIC单片机开发应用与实验工具制作的入门指导。首先,介绍了PIC单片机的分类、性能特点、开发工具、实验板制作,并详细说明了 MPLAB IDE开发环境的使用;然后,阐述了MPLAB IDE开发环境外接汇编器、编译器、调试和编程工具的方法;最后,以ICD2调试工具、 PICSTART  Plus编程工具、ICPROG编程软件及其编程器的使用与实验制作为重点,详细说明了开发工具的使用与实验制作方法。所提供的实验 板电路和编程实例简单、实用、易懂,读者可在工程实践中直接引用或扩展使用。所有源程序均已在作者制作的实验板上调试通过,详见本书所附光盘。本书通俗易懂,具有非常强的实用性,能培养读者动手制作和开发应用的能力,可供PIC单片机爱好者、高等院校相关专业师生及工程技术人员阅读、参考与实验制作使用。

入门级,中级

PIC16F877/MPLAB IDE

17

PIC单片机实验教程

李荣正 陈学军

978-7-81077-743-2

2005.12

26.00元

本书是《PIC单片机系列教程》中的实验教材。以美国Microchip公司的PIC16F877单片机为主线,以培养学生创新能力为宗旨,依托PIC单 片机YB031实验开发系统,力求全面提高学生的实践技能和应用水平。全书分3部分:第一部分为PIC单片机实验开发系统YB031的功能介绍和模块分 析;第二部分主要介绍了PIC单片机最基本、最常规的验证性实验,以加强对PIC单片机的认识;第三部分,主要介绍PIC单片机功能性模块的综合性和拓展 性实验,以改善编程技巧,达到对PIC单片机深层次的认识,是进行实际项目开发的基础,也是参加全国大学生电子设计竞赛的成功阶梯。本书附光盘一张,包含 所有程序的源代码。本套教程内容丰富实用,通俗易懂,列举并分析大量应用实例,可作为高等工科院校相关专业的本科教材,也可供从事单片机开发、应用的工程技术人员参考。

入门级

PIC16F877

18

PIC单片机基础教程

丁跃军 来清民 刘建华 吴清荣

978-7-81077-654-1

2005.07

22.00元

本书以Microchip公司的PIC16F87X单片机为主线,详细介绍其基本组成、工作原理及应用技术。全书共分8章,分理论和实操两部分。理论部分 包括PIC系列单片机的基本结构、指令系统、I/O接口、A/D转换、定时器/计数器和中断程序设计;实操部分包括单片机软/硬件调试及硬件维修、实验指导。本书内容简单、实用,注重实操训练,教师好处理,学生好接受。可作为高职高专单片机教材,也可用于高等院校非电类专业或各类单片机培训班,还可供从事单片机开发、应用的工程技术人员参考。

入门级

PIC16F877

19

PIC单片机C语言开发入门

武锋 陈新建

978-7-81077-543-X

2005.02

29.00元

本书是一本PIC系列单片机C语言开发应用的入门级指导丛书,以美国Microchip(微芯)公司的中级产品PIC16F87X和高级产品 PIC18FXX2单片机为例,首先简要介绍其硬件结构和指令系统,然后重点介绍集成开发环境、C语言的开发应用基础和C语言的开发应用实验等内容。在C 语言的开发应用等内容中,主要以HITECH公司的PICC和PICC18 C编译器和Microchip公司的MPLAB C18 C编译器为例,介 绍这几种C编译器的特性、安装、基本应用方法及其开发应用实验等内容。附录中详细说明了HITECH公司的PICC和PICC18 C编译器与 Microchip公司的MPLAB C18 C编译器的错误和告警信息。本书附配套光盘一张,内有新版的MPLAB IDE 6.4集成开发软件、 PICC和PICC18 C编译器(DEMO版)、MPLAB C18 C编译器(DEMO版)和本书实验用的C语言源程序等内容。本书内容通俗易懂,实用性强,可供学习PIC单片机C语言开发的有关技术人员和爱好者以及高等院校相关专业的师生阅读参考。

入门级,中级

PIC16F87X/PIC18FXX2

20

PIC18Fxxx单片机程序设计及应用

刘和平等

978-7-81077-565-0

2005.02

29.00元

主要介绍PIC18Fxxx系列单片机的程序设计方法。书中介绍了大量的应用例程及与程序设计相关的知识,几乎涉及到PIC18Fxxx单片机的所有功能 模块的编程应用,并给出了典型应用实例的原理电路图和源程序清单。所有程序均在重庆大学美国微芯公司PIC单片机实验室设计制作的实验板上调试通过,程序 见本书所附光盘。本书可作为单片机开发者和初学者设计与编程的自学参考书,也可作为高等院校有关单片机原理及应用课程的实验指导书。本书可与《PIC18Fxxx单片机原理及接口程序设计》一书配套使用。

中级、高级

PIC18FXX

21

PIC单片机子程序库及运算平台(含光盘)

庞山严英 曹海建

978-7-81077-523-5

2004.10

35.00元

针对PIC单片机,提供了178个汇编语言实用子程序和一个汇编语言运算程序生成器,包括科学计算、信息处理、查表技术、串行通信、数字滤波、键盘、显 示、打印和各种模块应用等方面。这些实用子程序均已通过实际应用的检验,每个子程序都有编制说明和程序框图,以方便读者分析子程序结构和修改子程序;每个 子程序都注明出/入口条件和参数,便于读者直接调用。本书作为一本实用的软件资料,可供大中专院校师生学习和参考,也可作为初学者自学PIC系列单片机编程的一本参考书,同时也是从事PIC系列单片机开发应用工作者所必备的工具书。

入门级,中级

PIC16F87X

22

PIC单片机入门与实战

张明峰

978-7-81077-508-1

2004.09

39.00元

从PIC中档系列单片机的结构介绍入手,系统阐述PIC单片机开发过程的最基本步骤;通过引入设计实例,深入浅出地介绍PIC单片机的各主要功能模块。书 中介绍的代码实例将以汇编指令为主,最后专门介绍PIC单片机的C语言编程。读者对象主要是对PIC单片机感兴趣的初学者或准备用PIC单片机进行产品开 发的工程师,对已经熟悉PIC单片机开发的工程师也可以作为设计时的参考。

入门级,中级

PIC16F87X

23

PIC18Fxxx单片机原理及接口程序设计

刘和平

978-7-81077-452-2

2004.08

42.00元

本书介绍美国微芯公司主推的PIC18Fxxx系列单片机的结构、原理,主要参考该系列有代表性的带CAN总线的增强型FLASH单片机数据手册,增添了 涉及PIC18Fxxx单片机的各个功能模块的汇编语言和C语言编程应用,并给出了相应的应用原理电路图以及相应的汇编语言和C语言程序清单。所有程序均 在重庆大学—美国微芯公司 PIC单片机实验室设计制作的实验板上调试通过,使用方法见本书所附光盘。本书为使用单片机的项目开发者和初学者提供了一本很好的参考资料,也可作为高等院校有关单片机原理及应用课程的教材和相关课程的实验指导书。

中级、高级

PIC18FXX

24

PIC单片机原理

李学海

978-7-81077-453-0

2004.06

29.00元

本套教材共分两册,即本书《PIC单片机原理》以及《PIC单片机实践》。以讲解很适合教育需求的PIC16F87X型号为主,并且适当兼顾PIC全系列 的共性。本书共分16章,内容包括:硬件架构、指令系统、汇编程序基础,以及各个片内模块的结构原理和操作方法。突出特点:语言流畅,内容细致,循序渐 进,系统全面,习题齐全,学用并重,学练分明。本套教材是在《PIC单片机实用教程—基础篇》和《PIC单片机实用教程—提高篇》的基础上,再根据面授教学中积累的许多成功经验,通过精心推敲讲解顺序和精选教学内容后,经过一系列调整、重组、压缩、改编和完善而成的。主要目的是更好地适应当前原理课和实践课分设的教学模式。

入门级,中级

PIC16F87X

25

PIC单片机实践

李学海

978-7-81077-471-9

2004.06

20.00元

本书是配合《PIC单片机原理》一书使用的实践教程。共分15章,主要包括:PIC单片机的集成开发环境、模拟调试方法、开发工具套件、在线仿真调试方 法、单片机内部各种功能部件和外围模块的应用开发实例。每个实例都是经过反复推敲、精心规划有限的硬软件资源之后设计的,并且都通过了调试和验证。本书在教学过程中可与《PIC单片机原理》一书配合同步使用,将会取得理想的教学效果。本书在教授单片机知识的同时,更注重教授开发方法和应用技巧,可使学生在提高理论水平的同时,还强化将所学知识转化为实际工作的能力。因此,本书非常适合作为课程设计或毕业设计的指导用书,以及电子制作或单片机应用开发竞赛的参考用书。

入门级,中级

PIC16F87X

26

PIC单片机习题与解答

李荣正 陈学军 刘启中

7-81077-425-5

2003.12

18.00元

本书是《PIC单片机系列教程》的第二册,是与本系列教程的第一册《PIC单片机原理及应用》相配套的习题与解答。全书共分3部分,内容包括:选择习题、 习题解答与分析和综合训练习题及答案。本书各部分章节与《PIC单片机原理及应用》相对应,精心组织了大量习题,融入了PIC16F877单片机中所有的 概念和分析内容。旨在帮助读者拓宽思路,加深理解基本概念。本书内容丰富,实用性强,通俗易懂,对教材的许多难点和重点通过习题分析的形式都作了详细的说明。本书可作为高等工科院校PIC单片机教学的辅助材料,也可供从事单片机开发应用的工程技术人员参考。

入门级,中级

PIC16F87X

27

PIC系列单片机开发应用实战

武 锋 陈新建 盛春花

7-81077-333-X

2003.09

29.00元

本书结合作者PIC系列单片机的开发应用实践,从实战需要出发,介绍PIC系列单片机的基本特性、指令系统、开发工具、集成开发环境、调试应用方法、实战 试验及其开发应用实例等。实战试验和开发应用实例主要以FLASH型产品为主。在开发应用实例中给出了作者自行开发出的子程序和相应的硬件电路。这些子程 序和相应的硬件电路均已通过实际应用的检验。本书提供配套光盘一张,内有相关的工具软件和本书中的试验用源程序。本书内容丰富、实用性强、通俗易懂,可供从事单片机开发与应用的有关工程技术人员、单片机爱好者以及高等院校相关专业的师生参考。

中级、高级

PIC16F87X

28

PIC16F87X单片机实用软件与接口技术--C语言及其应用

刘和平 等

7-81077-169-8

2002.04

32.00元

本书讨论了PIC16F87X系列单片机的C语言程序编程方法。书中介绍了大量的C语言程序例程,涉及到PIC16F87X单片机的各个功能模块的编程应用;给出了应用实例的电路原理图和源程序清单,所有程序均在实验板上调试通过,并配有光盘。本书与北京航空航天大学出版社出版的《PIC16F87X单片机实用软件与接口技术--汇编语言及其应用》构成姊妹篇。该姊妹篇是单片机开发者和初学者的很好的参考书,也可作为大学本科学生单片机原理及应用课程的实验指导书。

入门级,中级

PIC16F87X

29

PIC16F87X单片机实用软件与接口技术--汇编语言及其应用

刘和平 等

7-81077-159-0

2002.04

39.00元

本书讨论了PIC16F87X系列单片机的汇编程序的编程方法。书中介绍了大量的程序例,涉及到PIC16F87X单片机的各个功能模块的编程应用;给出了应用实例的电路原理图和原程序清单,所有程序均在实验板上调试通过,并配有相应的光盘。本书与北京航空航天大学出版社出版的《PIC16F87X单片机实用软件与接口技术--C语言及其应用》构成姊妹篇,该姊妹篇是单片机开发者和初学者的很好的参考书,也可作为大学本科学生单片机原理及应用课程的实验指导书。

入门级,中级

PIC16F87X

30

PIC16F87X数据手册 --28/40脚8位FLASH单片机

刘和平 等

7-81077-048-9

2001.06

22.00元

本书按美国Microchip Technology公司(美国微芯科技股份有限公司)推出的中档8位单片机系列芯片中的PIC16F87X英文数据手册 《PIC16F87X DATA SHEET》(2001年最新版本)翻译而成。主要介绍这种芯片的各个功能模块的构成和性能,以及应用的方法和简单例程 等。本书对单片机的用户和开发者有着十分重要的参考价值,也是单片机学习者的一本必要的参考资料。

入门级,中级

PIC16F87X

31

PIC系列单片机接口技术及应用系统设计

王有绪 许 杰

7-81012-992-9

2000.12

36.00元

本书全面介绍了Microchip公司的PIC系列单片机的接口技术和应用实例。内容包括:PIC16C5X描述,PIC系列的各种单片机介绍,PIC与 各种外部设备(各种串行E2PROM、人机对话通道、A/D和D/A转换、串行异步通信、加密IC卡、串行实时时钟、固定宽度的脉冲信号检测等)的接口与 编程,PIC单片机应用实例(包括PIC在PLD、低压低功耗实时时钟、串行鼠标控制器、IC卡电度表和无线遥控健身摇摆机中的应用),以及PIC的开发 手段等。 本书是作者近年来在PIC方面应用研究的总结,作者无保留地公开了有关技术细节。所介绍的软硬件配置均具有很高的性能价格比,也具有很强的实 用性。 本书既适合于从事单片机应用开发的科技人员自学,也可作为高等院校学生的必修、选修教材或毕设计、课程设计的参考资料。

入门级,中级

PIC16C5X

32

PIC系列单片机原理和程序设计

窦振中

7-81012-797-7

1998.1

29.00元

本书介绍当前在十分繁荣的单片机世界中异军突起的一种单片机--Microchip 公司的PIC系列单片机。 这个系列单片机具有以下体现微控制器工业 发展新趋势的特点:高速度、低工作电压、低功耗、I/O口直接驱动LED能力、低价位、小体积、指令简单易学易用等。内容包括:该系列主要芯片的系统结构 和工作原理;片内各种丰富的部件和资源的使用方法;全系列芯片的指令系统和汇编语言程序设计技术及实例;提供了常用的运算子程序。本书内容全面而实用,语言逻辑性强,通俗流畅,易学易懂,适于作广大从事单片机开发与应用的工程技术人员的自学用书和大学相关专业研究生、本科、专科、中专各种单片机应用毕业设计的参考用书以及培训班的教材。

中级、高级

PIC16CXX

33

PIC 系列单片机应用设计与实例

窦振中 汪立森

7-81012-877-9

1998.08

45.00元

本书作为《PIC系列单片机原理和程序设计》的姊妹篇, 介绍当前单片机世界中异军突起的美国 Microchip 公司的 PIC 系列单片机的应用设 计技术和应用实例。内容相当丰富,包括并行和各种串行存储器、接口电路、人机对话通道、中断系统、I2C 总线串行通信等系统扩展技术,应用系统开发及其 常用工具,集成开发环境MPLAB 软件包和十分有实用价值的典型应用实例。 应用实例有交流数字电压表、电力周波表、闪光报警器、移动式客房控制器、不 间断电源UPS控制器、 均匀分布随机数程序、4阶IIR数字滤波器程序、快速傅里叶变换(FFT)程序、 即热式电热水器模糊逻辑温控器、汉字热敏微型 打印机等。书中给出了大部分应用实例的硬件电路、程序流程图以及汇编语言源程序。这些内容是作者近几年来部分开发工作的实践总结,有一些就是实际批量生产 产品的提炼和推广。本书内容丰富而实用,语言逻辑性强,通俗流畅,易学易懂;适于广大从事单片机开发和应用的工程技术人员自学,也可作大学相关专业研究生、本科、专科、中专各种单片机应用、毕业设计的参考用书,以及培训班的教材。

中级、高级

PIC16CXX

34

PIC系列单片机的开发应用技术

武 锋

7-81012-796-9

1998.08

23.00元

本书结合作者的开发应用试验,介绍了美国Microchip公司的PIC系列单片机的开发应用概况及其源程序的建立和汇编过程,并以PIC16 系列产品 为例介绍了目标程序的软件模拟仿真调试技术及其一些开发应用的演示试验和开发应用设计范例等内容。本书在开发应用演示试验和开发应用设计范例的介绍中均给 出了硬件电路的设计及其相应的源程序,并在附录中收录了一些PIC 系列单片机开发应用的实用资料,具有实用价值。本书可提供配套磁盘,内有相关的汇编与 模拟调试等工具软件及主要源程序清单(磁盘的文件目录参见附录J),以供读者选购。本书通俗易懂、实用性强,可供从事单片机开发与应用的有关工程技术人员和单片机爱好者以及高等院校相关专业的师生阅读参考。

中级、高级

PIC16CXX